Interrupción de la conexión

La descarga de una configuración en el conmutador restablece el conmutador y, de forma temporal, interrumpe todas las conexiones con el conmutador.
Antes de continuar, asegúrese de que una interrupción de la conexión en este momento no suponga un problema.
Para descargar la configuración en el conmutador
  • Si en este momento resulta aceptable interrumpir la conexión, seleccione
    Sí
    en
    Confirmación de descarga
    . De lo contrario, seleccione
    No
    para cancelar la operación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal