Parámetros de la vista Estado de sincronización de hora
La vista
Estado de sincronización de hora
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Sincronización de hora de CIP Sync | Muestra si la Sincronización de hora de CIP Sync está habilitada o deshabilitada en el dispositivo. |
Hora del sistema UTC | Muestra la hora actual del sistema en unidades de microsegundos. |
Reloj de gran maestro | Muestra información de las propiedades del reloj correspondiente al reloj de gran maestro. El reloj de gran maestro es el origen del reloj más preciso de la red. |
Identidad | Muestra el identificador exclusivo del reloj de gran maestro. El formato depende del protocolo de red. Ethernet codifica la dirección MAC en el identificador mientras que ControlNet y DeviceNet codifican el ID del proveedor y el número de serie. |
Clase | Muestra el nivel de calidad del reloj de gran maestro. Los valores oscilan entre 0 y 255, siendo cero (0) el mejor reloj. |
Precisión | Indica la precisión absoluta esperada del reloj de gran maestro relativa a la época de Sincronización de hora de CIP Sync (31 de diciembre, 1969 23:59:51.99918 UTC). La precisión se especifica como una escala graduada que comienza en 25 nanosegundos y termina en un valor mayor que 10 segundos o un valor desconocido. Por ejemplo, una precisión de origen de hora de GPS es de aproximadamente 250 nanosegundos. La precisión del reloj de Microteléfono suele ser menor de 10 segundos. Un valor de precisión inferior indica un reloj mejor. |
Varianza | Muestra la medida de las propiedades de estabilidad inherentes del reloj de gran maestro. El valor se representa en unidades de registro dentro de la escala de desplazamiento. Una varianza inferior indica un reloj mejor. |
Origen | Muestra el origen de hora del reloj. Valores disponibles:
|
Prioridad 1 | Muestra la prioridad relativa del reloj de gran maestro con otros relojes del sistema. El valor se encuentra entre 0 y 255. El valor máximo de prioridad es cero (0). |
Prioridad 2 | |
Reloj local | Muestra información de las propiedades del reloj local. |
Identidad | Muestra el identificador exclusivo del reloj local. El formato depende del protocolo de red. Ethernet codifica la dirección MAC en el identificador mientras que ControlNet y DeviceNet codifican el ID del proveedor y el número de serie. |
Clase | Muestra el nivel de calidad del reloj local. Los valores oscilan entre 0 y 255, siendo cero (0) el mejor reloj. |
Precisión | Indica la precisión absoluta esperada del reloj local relativa a la época de Sincronización de hora de CIP Sync (31 de diciembre, 1969 23:59:51.99918 UTC). La precisión se especifica como una escala graduada que comienza en 25 nanosegundos y termina en un valor mayor que 10 segundos o un valor desconocido. Por ejemplo, un origen de hora de GPS tiene una precisión de aproximadamente 250 nanosegundos. Por lo general, un reloj de Microteléfono tiene una precisión de menos de 10 segundos. Un valor de precisión inferior indica un reloj mejor. |
Varianza | Muestra la medida de las propiedades de estabilidad inherentes del reloj local. El valor se representa en unidades de registro dentro de la escala de desplazamiento. Una varianza inferior indica un reloj mejor. |
Origen | Muestra el origen de hora del reloj local. Valores disponibles:
|
Estado de sincronización | Muestra si el reloj local está sincronizado o asincronizado con el reloj de referencia del reloj de gran maestro. Un reloj está sincronizado cuando un puerto se encuentra en el estado esclavo y recibe actualizaciones del maestro de la hora. Valores disponibles:
|
Desplazamiento a maestro | Muestra el valor de desplazamiento entre el reloj local y el reloj maestro. |
Entregue su opinión