Parámetros de la vista Estado del conmutador
La vista
Estado del conmutador
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Alarmas y fallos | |
Alarmas activas | Muestra las alarmas de conmutador y puerto activas. Los valores disponibles son:
|
Relé de alarma primaria | Muestra si el relé de alarma primaria se ha configurado abierto o cerrado durante la operación normal. Los valores disponibles son:
|
Fallos activos | Muestra los fallos del conmutador y del puerto activos. Los valores disponibles son:
Consejo : Si los fallos del puerto y del hardware están activos, se muestra el fallo de hardware. |
Imagen | |
Versión de IOS | Muestra la versión actual del sistema operativo del conmutador. |
Archivo de licencia | Muestra el estado del archivo de licencia. Los valores disponibles son:
|
Tarjeta SD presente | Muestra Sí o No para indicar si hay una tarjeta SD presente. |
Salud | |
Tiempo de actividad del conmutador | Muestra los años, meses, semanas, días, horas y minutos que el conmutador lleva funcionando desde el último reinicio. |
Temperatura del conmutador | Muestra la temperatura interna actual (en grados Celsius) del conmutador. |
Uso del ancho de banda | Muestra el porcentaje total del ancho de banda del conmutador que se está utilizando. |
Umbral de tráfico superado en cualquier puerto | Muestra Sí o No , para indicar si se han superado los umbrales de unidifusión, multidifusión y difusión actuales en cualquier puerto.Vea el estado de los puertos activos en la vista Estado del puerto . Vea los valores de umbral en la vista Umbrales de puerto . |
Número de grupos de multidifusión activos | Muestra el número de grupos de multidifusión activos. |
Potencia | |
Potencia presente en el Terminal A | Muestra Sí o No para indicar si hay potencia en el terminal A. |
Potencia presente en el Terminal B | Muestra Sí o No para indicar si hay potencia en el terminal B. |
Unidad de fuente de alimentación 1 Unidad de fuente de alimentación 2 | Para un conmutador Stratix 5410, muestra el tipo de fuentes de alimentación instaladas. Este conmutador puede tener dos fuentes de alimentación. Los valores disponibles son:
|
Los indicadores de estado del sistema parpadean para identificar el conmutador | Indica el conmutador con el que se está comunicando la aplicación.
|
Tiempo restante | Muestra la cantidad de tiempo, en minutos:segundos, que parpadea el LED del panel frontal del conmutador. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Entregue su opinión