Parámetros de la vista Configuración de conmutador
La vista
Configuración de conmutador
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Configuración del protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) | |
Establecer manualmente la configuración de IP | La dirección IP, la máscara de subred, la dirección de puerta de enlace y la dirección IP del servidor de protocolo de tiempo de redes (Network Time Protocol, NTP) se introducen manualmente para el conmutador. Cuando corresponda, también se introducen manualmente la dirección de servidor DNS principal y la dirección de servidor DNS secundario. Esta es la opción predeterminada. |
Obtener automáticamente la configuración de IP mediante DHCP | El conmutador obtiene automáticamente una dirección IP, una máscara de subred, una dirección de puerta de enlace y una dirección IP del servidor de protocolo de tiempo de redes (Network Time Protocol, NTP) del servidor DHCP. Cuando corresponda, el conmutador obtiene automáticamente la dirección de servidor DNS principal y la dirección de servidor DNS secundario del servidor DHCP. Mientras el conmutador no se reinicie, seguirá utilizando la información de IP asignada. |
Configuración de IP | |
Dirección IP del dispositivo físico | La dirección IP del conmutador. Cada nodo de la red debe tener una dirección IP única. La dirección IP no debe ser inferior a 1.0.0.0 ni estar comprendida entre 224.0.0.0 y 255.255.255.255. Este valor configura la dirección IP del conmutador, de forma similar a la interfaz web del Gestor de dispositivos. Cuando el conmutador se vuelve a configurar con una dirección IP diferente, la comunicación puede perderse cuando se guarden los cambios. Para corregir este problema, establezca la nueva dirección IP y descárguela en el controlador. |
Máscara de subred | La máscara de subred adecuada para el conmutador. La máscara de subred es un número de 32 bits. Establezca cada octeto. El valor predeterminado es 255.255.255.0. Este valor se utiliza para configurar la máscara de subred, de forma similar a la interfaz web del Gestor de dispositivos. |
Dirección de puerta de enlace | Dirección IP de la puerta de enlace. La dirección IP de la puerta de enlace debe formar parte de la misma subred que la dirección IP del conmutador. La dirección IP del conmutador y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada no pueden ser las mismas. |
Dirección de servidor DNS principal | Dirección del servidor del sistema de nombres de dominio (domain name system, DNS) principal. Establezca cada octeto. El primer octeto no puede ser 127 ni un número mayor que 223. |
Dirección de servidor DNS secundario | Dirección de servidor DNS secundario. Establezca cada octeto. El primer octeto no puede ser 127 ni un número mayor que 223. |
Nombre de dominio | Nombre del dominio en el que reside el dispositivo. El nombre de dominio está formado por una secuencia de etiquetas de nombre separadas por puntos, por ejemplo, rockwellautomation.com. El nombre de dominio está restringido a letras ASCII de la a a la z, dígitos del 0 al 9, y puntos y guiones. |
Nombre de host | Nombre que identifica al conmutador cuando se supervisa o soluciona un problema. Esta función es opcional. El nombre puede incluir caracteres alfanuméricos, puntos y guiones. |
Administración | |
Contacto | Información de contacto del conmutador. Puede incluir caracteres alfanuméricos, caracteres especiales y retornos de carro. |
Ubicación geográfica | Ubicación geográfica del conmutador. Esta función es opcional. La ubicación geográfica puede incluir caracteres alfanuméricos, caracteres especiales y retornos de carro. |
Modo de árbol de expansión | Para los conmutadores Stratix 5000, modo de árbol de expansión deseado. Las opciones disponibles son:
PVST+/RPVST+ se utiliza comúnmente en los dispositivos Cisco, mientras que RSTP/MST se utiliza comúnmente en otros dispositivos. |
Habilitar alarma de fuente de alimentación doble | Para los conmutadores Stratix 5000, indica que la alarma de fuente de alimentación doble está habilitada. Si esta no está marcada, la alarma de fuente de alimentación doble está deshabilitada. |
VLAN de la interfaz de administración | El nombre y el ID de la VLAN de administración a través de la cual se administra el conmutador. Elija una VLAN existente como VLAN de administración. El nombre predeterminado de la VLAN de administración es default y el ID predeterminado es 1 . El número del ID predeterminado puede ir de 1 a 1001. Asegúrese de que el conmutador y la estación de administración de red estén en la misma VLAN. Si no están en la misma VLAN, perderá la conectividad de administración con el conmutador. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión