Parámetros de la vista Smartports y VLAN
La vista
Smartports y VLAN
incluye estos parámetros:
IMPORTANTE:
Para evitar discrepancias de Smartport, verifique qué función de Smartport se aplica a un puerto antes de conectar un dispositivo al puerto o volver a conectar los dispositivos que se han movido. Las discrepancias pueden tener efectos adversos en los dispositivos y en la red, como:
- Afectar al comportamiento del dispositivo conectado.
- Reducir el nivel de QoS en el tráfico de voz, inalámbrico, conmutador y enrutador.
- Reducir las restricciones en el acceso de invitados a la red.
- Reducir la protección contra ataques de denegación de servicio (denial of service, DoS) en la red.
- Deshabilitar o apagar el puerto.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Asignación de Smartport y VLAN | |
Puerto | Muestra el número al que se aplica esta configuración. El número de puerto incluye el tipo de puerto (Fa para Fast Ethernet y Gi para Gigabit Ethernet) y el número de puerto específico. Por ejemplo:
|
Función de Smartport | Aplica la función de Smartport al puerto conectado. Los valores disponibles para cada puerto son:
|
Tipo e ID de VLAN: nativo | Especifica una VLAN nativa para los puertos que pueden pertenecer a una VLAN troncal (un puerto que pertenece a más de una VLAN). Está disponible para los puertos establecidos como Conmutador para Automation , Enrutador para Automation , Tecnología inalámbrica para Automation , Tecnología inalámbrica para Automation con varias VLAN o Duplicación de puertos . |
Tipo e ID de VLAN: acceso | Especifica una VLAN de acceso para los puertos que solo pueden pertenecer a una VLAN. Está disponible para los puertos establecidos como Dispositivo de Automation, Escritorio para Automation , Teléfono para Automation , Dispositivo de Automation con varios puertos , Escritorio virtual para Automation o Tecnología inalámbrica para Automation con una única VLAN . |
Tipo e ID de VLAN: voz | Especifica una VLAN de voz para los puertos establecidos en Teléfono para Automation . La VLAN de voz garantiza que todo el tráfico de voz tenga una mejor calidad de servicio y no se mezcle con el tráfico de datos. |
Configuración de VLAN | |
![]() | Abre Agregar nueva VLAN para crear una nueva VLAN. |
![]() | Abre Editar VLAN para editar el nombre de VLAN para las VLAN existentes. |
![]() | Elimina la VLAN. Cuando se envía la configuración al conmutador, se abre el cuadro de diálogo de confirmación para confirmar esta eliminación. |
ID | Muestra el ID de VLAN para las VLAN configuradas. El ID de VLAN predeterminado, 1, no se puede editar ni eliminar. |
Nombre | Muestra el nombre asignado a cada VLAN configurada. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión