Parámetros de la vista Protocolo de redundancia paralela
La vista
Protocolo de redundancia paralela
incluye los siguientes parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Grupo de canales 1 | Muestra los puertos PRP del Grupo de canales 1 . |
Puerto A | Muestra el puerto PRP de la LAN A. |
Puerto B | Muestra el puerto PRP de la LAN B |
Grupo de canales 2 | Muestra los puertos PRP del grupo de canales 2. Solo disponible para el conmutador Stratix 5410. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Entregue su opinión