Parámetros de la vista Estado del puerto
La vista
Estado del puerto
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Unidad | Indica la unidad en la que se encuentra el puerto. |
Puerto | Indica que el número de puerto seleccionado incluye el tipo de puerto (Fa para Fast Ethernet o Gi para Gigabit Ethernet), el número de dispositivo base o de expansión (1 para el base, 2 para el primer dispositivo de expansión o 3 para el segundo dispositivo de expansión), y el número de puerto específico. Por ejemplo:
Consejo : El número de dispositivo base y de expansión solo se aplica a los conmutadores Stratix 8000/8300/5800. |
Estado de alarma de puerto | Muestra el estado actual de la alarma de puerto. Los valores disponibles para cada puerto son:
|
Estado del vínculo | Muestra si el vínculo está activo o inactivo. |
Estado de fallo del puerto | Muestra el estado actual del fallo del puerto. Los valores disponibles para cada puerto son:
|
Umbral superado | Muestra cambios inusuales en el tráfico de red. Si se supera el valor de umbral, se muestra Sí en la columna correspondiente. Si no se supera el valor de umbral, se muestra No en la columna correspondiente.
|
Uso del ancho de banda | Muestra el porcentaje de ancho de banda en uso. Compruebe si el porcentaje de uso es el esperado durante el tiempo determinado de actividad de red. Si el uso es superior al esperado, puede que exista un problema. |
Diagnóstico de puerto | Abre el cuadro de diálogo Diagnóstico de puerto para diagnosticar un problema de rendimiento de red. |
Diagnóstico de cable | Abre el cuadro de diálogo Diagnóstico de cable para diagnosticar un problema de cable. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Entregue su opinión