Parámetros de la vista Seguridad del puerto
La vista
Seguridad del puerto
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puerto | Indica el puerto seleccionado para su configuración. El número de puerto incluye el tipo de puerto (Fa para Fast Ethernet y Gi para Gigabit Ethernet) y el número de puerto específico. Por ejemplo:
|
Habilitar | Indica que la seguridad del puerto está habilitada. Si no está activada, la seguridad del puerto está deshabilitada. |
Dirección MAC Permitido | Especifica el número de direcciones MAC que tienen permiso para conectarse al puerto. Este número debe estar comprendido entre 1 y 80. |
Dirección MAC Dinámica | Muestra el número de direcciones MAC dinámicas (no definidas de forma estática) que están actualmente conectadas al puerto. |
Dirección MAC Estático | Muestra el número de direcciones MAC estáticas permitidas para el puerto. Estas pueden configurarse mediante la interfaz web del Gestor de dispositivos o CLI. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión