Parámetros de la vista Configuración de puerto
La vista
Configuración de puerto
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puerto | Muestra el número al que se aplica esta configuración. El número de puerto incluye el tipo de puerto (Fa para Fast Ethernet, Gi para Gigabit Ethernet o Te para Ten Gigabit), el número de dispositivo base o de expansión (1 para el base, 2 para el primer dispositivo de expansión o 3 para el segundo dispositivo de expansión), y el número de puerto específico. Por ejemplo:
El número de dispositivo base y de expansión solo se aplica a los conmutadores Stratix 8000/8300. |
Habilitar | Indica si el puerto está habilitado. Si no está activado, el puerto está deshabilitado. Se recomienda deshabilitar el puerto si el puerto no se encuentra en uso y no está conectado a un dispositivo, así como para solucionar los problemas de una conexión no autorizada sospechosa. No está disponible en el modo fuera de línea. |
Estado del vínculo | Muestra el estado del vínculo del puerto como Activo o Inactivo . |
Autonegociar | Indica que el puerto y el dispositivo final negociarán automáticamente la velocidad del vínculo y el modo dúplex. Si se desactiva, seleccione manualmente la velocidad y el modo dúplex deseados del puerto. No está disponible en el modo fuera de línea. |
Velocidad seleccionada Velocidad actual | Velocidad operativa del puerto. La Velocidad está en blanco cuando el puerto no está conectado y no está disponible cuando Autonegociar está habilitado.Las posibles velocidades para los diferentes puertos son:
Los valores de velocidad disponibles para cada puerto dependen del dispositivo:
|
Dúplex seleccionado Dúplex actual | Especifica el modo dúplex del puerto. Los valores disponibles para cada puerto son:
Dúplex no está disponible cuando Autonegociar está habilitado. |
Diagnóstico de puerto | Abre el cuadro de diálogo para ver información de diagnóstico. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión