Parámetros del cuadro de diálogo Confirmación de contraseña

El cuadro de diálogo
Confirmación de contraseña
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Volver a introducir la contraseña
Vuelva a introducir la contraseña.
De esta forma se asegura que no comete un error al escribir la contraseña. Por seguridad, los asteriscos sustituyen a los caracteres de la contraseña.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal