Parámetros de la vista Información general

La vista
Información general
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Revisión
Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo.
Codificación electrónica
Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la
Logix5000
técnica de aplicación de sistemas de control
, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
Muestra el tipo de conexión de E/S que se usará entre el dispositivo y el controlador.
Definición del dispositivo
Abre el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal