Parámetros del cuadro de diálogo Definición del dispositivo
El cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. |
Nombre | Introduzca un nombre de dispositivo que cumpla el estándar IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite. |
Descripción | Introduzca la descripción del dispositivo. Consejo : La descripción debe tener un máximo de 128 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales. |
Dirección Ethernet | Especifica la configuración IP del dispositivo. Entre las opciones posibles se incluyen:
|
Revisión | Elija las revisiones principal y menor adecuadas del dispositivo. Utilice la revisión principal para indicar la revisión de la interfaz del dispositivo. Establezca la revisión principal. El valor predeterminado de la revisión principal es 1. Utilice la revisión menor para indicar la revisión del firmware. Establezca la revisión menor entre 1 y 255. El valor predeterminado de la revisión menor es 1. La función de revisión principal no está disponible en el modo en línea. La función de revisión menor no está disponible en el modo Ejecución. |
Codificación electrónica | Especifica la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo seleccionado. Los valores válidos son:
La Codificación electrónica está habilitada mientras está fuera de línea y en estos modos:
La Codificación electrónica aparece atenuada en el Modo ejecución.Para obtener información más sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la Técnica de aplicación de sistemas de control Logix 5000, publicación LOGIX-AT001. IMPORTANTE :
|
Conexión | Especifica el tipo de conexión de E/S que se usará entre el dispositivo y el controlador. Los valores disponibles son:
Conexión no está disponible en el modo en línea.IMPORTANTE : Para deshabilitar un puerto, establezca el etiqueta de salida correspondiente. Al establecer Conexión en Datos , se sobrescribe cualquier configuración anterior realizada a través del Gestor de dispositivos, o CLI. |
Contraseña de conexión de datos | Especifica la contraseña para acceder al conmutador. Este parámetro es obligatorio cuando Conexión se establece en Datos , ya que una conexión de datos sobrescribirá la configuración existente en el conmutador. Las contraseñas pueden contener hasta 63 caracteres y distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los valores válidos son:
Consejo : La contraseña no puede incluir espacios incrustados. |
Entregue su opinión