Vista Red

Utilice la vista
Red
para ver la información de red. Si el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite DLR, utilice la configuración para:
  • Ver si la red está trabajando en una red Lineal/Estrella o de anillo.
  • Ver el estado actual de la red.
  • Habilitar el dispositivo para que sea un supervisor en la red.
  • Ver la dirección del supervisor de anillo activo y la precedencia del supervisor activo.
  • Ver información sobre los fallos de anillos, como la cantidad de fallos de anillos y el estado de estos fallos.
  • Restablecer a cero el recuento de fallos de anillo.
CONSEJO:
La información solo está disponible cuando la aplicación está en línea y no hay errores de comunicación en el perfil del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal