Parámetros de la vista Red

Utilice la vista
Red
para ver la información sobre la red de anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR).
Parámetro
Descripción
Modo de red
Indica que el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite el Anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR).
Topología de red
Muestra la topología de red actual como:
  • Lineal/estrella
    , o
  • Anillo
Estado de red
Muestra el estado de red actual como:
  • Normal
  • Fallo de anillo
    , o
  • Lazo no esperado detectado
Supervisor
Habilitar modo Supervisor
Indica que el dispositivo está configurado como un supervisor en la red. Si no está seleccionado, significa que el
Modo Supervisor
está deshabilitado y el dispositivo no es un supervisor en la red.
Estado del supervisor
Muestra el estado del supervisor. Solo está disponible cuando el
Modo Supervisor
está habilitado. Valores disponibles:
  • Activo
    : El dispositivo es el supervisor de anillo activo
  • Copia de seguridad
    : El dispositivo es el supervisor de anillo de copia de seguridad
  • No se admite el tiempo de espera o el intervalo de baliza de corriente
    : Los dispositivos no son compatibles con los valores del intervalo ni con los del tiempo de espera de baliza del supervisor de anillo activo actual
Supervisor de anillo activo
Muestra la dirección IP o la dirección MAC del supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo.
Precedencia del supervisor activo
Muestra la precedencia asignada actualmente al supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo.
Avanzado
Abre
Configuración de red avanzada
para configurar las propiedades de red avanzada.
Fallo de anillo
Fallos de anillo detectados
Muestra el número de fallos de anillo detectados en la red desde el último ciclo de apagado y encendido o restablecimiento del contador.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Último nodo activo en Puerto 1
Último nodo activo en Puerto 2
Muestra la dirección IP o MAC del último nodo activo en el Puerto 1 o el Puerto 2 cuando el dispositivo es el supervisor de anillo activo de la red.
Restablecer contador
Se usa para restablecer el recuento de fallos de anillo del dispositivo a cero.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Verificar ubicación de fallo
Hace que el dispositivo verifique la última ubicación del fallo del nodo en el puerto 1 y el puerto 2 y actualiza los parámetros del último nodo activo.
Los parámetros del último nodo activo muestran información del último fallo hasta que se verifique la ubicación del fallo.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Utilización del búfer del puerto
Puerto 1
Puerto 2
Muestra el porcentaje del búfer que se está utilizando para el puerto 1 y el puerto 2.
Puerto del dispositivo
Muestra el porcentaje del puerto del dispositivo que se está utilizando.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal