Vista Asociar VLAN
Utilice esta vista para administrar las redes de área local virtual (virtual local area networks, VLAN) para las instancias de traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT) Una VLAN le permite:
- Agrupar usuarios y aplicar privilegios y restricciones a diferentes tipos de usuarios.
- Aislar diferentes tipos de tráfico para preservar la calidad de la transmisión.
- Minimizar el exceso de tráfico entre los segmentos lógicos.
También puede utilizar VLAN para aislar diferentes tipos de usuarios y reducir el esfuerzo administrativo necesario para examinar constantemente las solicitudes a los recursos de red.
CONSEJO:
Crear VLAN antes de abrir el asistente. Cada puerto NAT debe estar asociado a una VLAN. Las VLAN se pueden utilizar para varios puertos. Un mensaje emergente indica cuando no se ha seleccionado una VLAN.
En la vista
Asociar VLAN
, puede asignar VLAN a un puerto.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión