Vista Traducciones
Utilice esta vista para configurar direcciones IP públicas que se traducen en direcciones IP en la subred privada.
En la vista
Traducciones
, puede:- Configurar los parámetros relacionados con las traducciones públicas y privadas.
- Acceder al cuadro de diálogoAvanzadopara configurar los tipos de tráfico y los arreglos de una instancia de NAT.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión