Vista Dirección de puerta de enlace
Utilice esta vista para permitir que los dispositivos de la subred pública se comuniquen con los dispositivos de la subred privada.
CONSEJO:
Cuando se asignan varias VLAN a un puerto, no es necesario establecer direcciones de puerta de enlace.
En la vista
Dirección de puerta de enlace
, puede introducir:- Una dirección de puerta de enlace pública para una instancia de NAT.
- Una dirección de puerta de enlace privada para una instancia de NAT.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión