Parámetros del cuadro de diálogo Traducciones de pública a privada - InstanceX

El cuadro de diálogo
Traducciones de pública a privada - InstanceX
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Pública
Muestra la dirección IP única de la subred pública que representa la dirección IP correspondiente de la subred privada.
Privada
Muestra la dirección IP de la subred privada que se ha cambiado a una dirección IP única en la subred pública.
Subred
Indica si la traducción forma parte de un tipo de entrada de subred.
Número de paquetes
Muestra el número de paquetes de cada traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal