Parámetros del cuadro de diálogo Traducciones de privada a pública - InstanceX
El cuadro de diálogo
Traducciones de privada a pública - InstanceX
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Privada | Muestra la dirección existente de un dispositivo en la subred privada. |
Pública | Muestra una dirección pública única que representa el dispositivo correspondiente en la subred privada. |
Subred | Indica si la traducción forma parte de un tipo de entrada de subred. |
Número de paquetes | Muestra el número de paquetes de cada traducción. |
Entregue su opinión