Parámetros de la vista NAT
La vista
NAT
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Instancias de traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT) | |
Nombre de instancia | Muestra el nombre único de la instancia de NAT. |
VLAN Gi1/1 | Muestra las VLAN asignadas a la instancia de NAT en el puerto Gi1/1. |
VLAN Gi1/2 | Muestra las VLAN asignadas a la instancia de NAT en el puerto Gi1/2. |
VLAN Gi1/3 | Muestra las VLAN asignadas a la instancia de NAT en el puerto Gi1/3. |
VLAN Gi1/4 | Muestra las VLAN asignadas a la instancia de NAT en el puerto Gi1/4. |
Diagnóstico | Abre Diagnóstico de NAT para ver la información de diagnóstico acerca de una instancia. |
Diagnóstico global | |
Traducciones activas actuales | Muestra el número total de traducciones que se han producido en los últimos 90 segundos en todas las instancias de NAT. |
Traducciones totales | Muestra el número total de traducciones en todas las instancias de NAT. |
Total de paquetes traducidos | Muestra el número total de traducciones en todas las instancias de NAT. |
Total de paquetes sin traducir | Muestra el número total de paquetes que se han omitido y descartado en todas las instancias de NAT. |
![]() | Abre Agregar/editar instancia de NAT para crear una instancia de NAT. |
![]() | Abre Agregar/editar instancia de NAT para editar la configuración de una instancia de NAT. |
![]() | Elimina la instancia de NAT. Cuando se elimina la instancia de NAT, también se eliminan todos los parámetros de traducción asociados a la instancia de NAT. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión