Parámetros de la vista Agregar/editar instancia de NAT - Pública a privada
La vista
Pública a privada
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Pública | Muestra la dirección IP pública única. |
Privada | Muestra la dirección IP privada única. |
Máscara de subred | Muestra la máscara de subred. |
![]() | Crea una nueva dirección IP pública que se traducirá en direcciones IP en la subred privada. |
![]() | Elimina la entrada de la tabla. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión