Parámetros de la vista Agregar/editar instancia de NAT - Información general

La vista
Información general
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Nombre
Muestra el nombre de instancia de NAT. El campo no se puede editar cuando se está editando una instancia existente.
Privada a pública
New Entry
Crea una nueva entrada en la tabla NAT de privada a pública.
Cualquier fila que aún no se haya enviado al conmutador se indica con un asterisco en la columna de la izquierda.
Delete
Elimina la entrada de la tabla.
Privada
Muestra la dirección IP privada única.
Pública
Muestra la dirección IP pública única.
Máscara de subred
Muestra la máscara de subred.
Traducción de puerta de enlace
Permite que los dispositivos de la subred pública se comuniquen con los dispositivos de la subred privada.
Pública
Indica la dirección de puerta de enlace predeterminada del conmutador o enrutador de capa 3 conectado al puerto de enlace ascendente del conmutador.
Privada
Indica la dirección IP única que representa el conmutador o enrutador de capa 3 en la red privada.
Asociación de VLAN
VLAN
Muestra la lista de VLAN.
Gi1/1
Indica que la VLAN en el puerto Gi1/1 está asignada a esta instancia de NAT. Si está borrada, la VLAN no se asigna a esta instancia de NAT.
De forma predeterminada, se seleccionan todas las VLAN no utilizadas por otras instancias. Las VLAN utilizadas por otras instancias están deshabilitadas.
Gi1/2
Indica que la VLAN en el puerto Gi1/2 está asignada a esta instancia de NAT. Si está borrada, la VLAN no se asigna a esta instancia de NAT.
De forma predeterminada, todas las VLAN no utilizadas por otras instancias están habilitadas y disponibles para seleccionar. Las VLAN utilizadas por otras instancias están deshabilitadas.
Gi1/3
Indica que la VLAN en el puerto Gi1/3 está asignada a esta instancia de NAT. Si está borrada, la VLAN no se asigna a esta instancia de NAT.
De forma predeterminada, todas las VLAN no utilizadas por otras instancias están habilitadas y disponibles para seleccionar. Las VLAN utilizadas por otras instancias están deshabilitadas.
Gi1/4
Indica que la VLAN en el puerto Gi1/4 está asignada a esta instancia de NAT. Si está borrada, la VLAN no se asigna a esta instancia de NAT.
De forma predeterminada, todas las VLAN no utilizadas por otras instancias están habilitadas y disponibles para seleccionar. Las VLAN utilizadas por otras instancias están deshabilitadas.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Establecer
Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo
Introducir contraseña
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal