Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico NAT - InstanceX
El cuadro de diálogo
Diagnóstico NAT - InstanceX
contiene estos parámetros.Parámetros | Descripción |
|---|---|
Traducciones activas actuales | Muestra el número de traducciones que se han producido en los últimos 90 segundos en todas las instancias de NAT. |
Total de paquetes traducidos NAT | Muestra el número total de paquetes que se han traducido para esta instancia de NAT. |
Total de traducciones de dirección privada a pública | Muestra el número total de traducciones de privado a público para esta instancia de NAT. |
Total de traducciones de dirección pública a privada | Muestra el número total de traducciones de público a privado para esta instancia de NAT. |
Traducciones totales | Muestra el número total de traducciones de privado a público y de público a privado para esta instancia de NAT. |
Paquetes de arreglo de ARP | Muestra el número de paquetes ARP (Address Resolution Protocol) que se han corregido para esta instancia de NAT. |
Paquetes de arreglo de ICMP | Muestra el número de paquetes ICMP (Internet Control Message Protocol) que se han corregido para esta instancia de NAT. |
Total de paquetes de arreglo | Muestra el número de paquetes ARP e ICMP que se han corregido para esta instancia de NAT. |
Paquetes de tráfico no traducidos bloqueados | Muestra el número de paquetes con tráfico sin traducir que se bloquearon para esta instancia de NAT. |
Paquetes de tráfico no traducidos de paso a través | Muestra el número de paquetes con tráfico sin traducir que se han pasado para esta instancia. |
Paquetes de tráfico de multidifusión bloqueados | Muestra el número de paquetes con tráfico de multidifusión que se bloquearon para esta instancia de NAT. |
Paquetes de tráfico de multidifusión de paso a través | Muestra el número de paquetes con tráfico de multidifusión que se han pasado para esta instancia de NAT. |
Paquetes de tráfico de IGMP bloqueados | Muestra el número de paquetes con tráfico IGMP (Internet Group Managed Protocol) que se han bloquearon para esta instancia de NAT. |
Paquetes de tráfico de IGMP de paso a través | Muestra el número de paquetes con tráfico IGMP que se han pasado para esta instancia de NAT. |
Traducciones de privada a pública | Abre el cuadro de diálogo Traducciones de privado a público para ver el diagnóstico de traducción de la instancia. |
Traducciones de pública a privada | Abre el cuadro de diálogo Traducciones de público a privado para ver el diagnóstico de traducción de la instancia. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Borrar diagnóstico | Borra los totales de diagnóstico de esta instancia de NAT. |
Entregue su opinión