Cuadro de diálogo de confirmación de Eliminar instancia de NAT

Cuando se elimina la instancia de NAT, también se eliminan todos los parámetros de traducción asociados a la instancia de NAT.
Para continuar, realice una de estas acciones:
  • Seleccione
    Eliminar
    para eliminar las instancias del conmutador y cerrar el cuadro de diálogo.
  • Seleccione
    Cancelar
    para cerrar el cuadro de diálogo sin eliminar las instancias.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal