Vista Grupos de DHCP
Utilice la vista
Grupos de DHCP
para ver la información del grupo de direcciones del protocolo de configuración de host dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) para el conmutador (de 0 a 15 grupos). Cuando el DHCP está habilitado, la información se recopila directamente del conmutador; cada fila representa una única instancia y el valor de instancia no puede ser consecutivo.Utilice la vista
Grupos de DHCP
para:- Habilitar DHCP
- Habilitar búsqueda de DHCP
- Ver información de los grupos de direcciones de DHCP
- Crear un nuevo grupo de DHCP
- Editar las propiedades de un grupo de DHCP existente
- Eliminar un grupo de DHCP existente
CONSEJO:
Los datos solo se muestran cuando el dispositivo está en línea y
Habilitar Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
está seleccionado.Entregue su opinión