Vista Anillo X - DHCP

Utilice la vista
Anillo X -
DHCP
para configurar el Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol) para el anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR) en el conmutador.
Utilice la vista
Anillo X -
DHCP
para:
  • Indicar si las direcciones IP se obtienen automáticamente.
  • Seleccionar la función del servidor DHCP de DLR.
  • Seleccionar el número de miembros del anillo.
  • Ver los miembros de anillo configurados.
  • Habilitar búsqueda de DHCP para el anillo DLR.
  • Agregar/editar miembros de anillo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal