Parámetros del cuadro de diálogo Agregar/editar miembro de anillo
El cuadro de diálogo
Agregar/editar miembro de anillo
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Grupo de DHCP | Especifica el nombre del grupo de direcciones IP del Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) configurado en el conmutador. Un grupo de direcciones IP de DHCP es un rango (o grupo) de direcciones IP disponibles que el conmutador puede asignar a dispositivos conectados. |
Tipo de miembro de anillo | Indica el tipo de miembro de anillo agregado al grupo de DHCP. Permite seleccionar el tipo de miembro de anillo.
|
Miembro de anillo | Especifica el orden de los dispositivos en el anillo cuando el conmutador es el supervisor de anillo. El conmutador siempre es miembro del anillo 1. Los valores disponible son 2 hasta el número de miembros del anillo mayor o igual a 2. |
Nombre de host | En el caso de los miembros de anillo individuales, define un nombre descriptivo del host asociado al anillo. Los valores disponibles son caracteres ASCII con una longitud máxima de 64. |
Dirección IP | Dirección IP asignada al puerto del conmutador. La dirección IP está reservada para el puerto seleccionado y no está disponible para su asignación dinámica DHCP normal. La dirección IP debe ser una dirección del grupo especificado en la vista Grupo de DHCP .Los valores disponibles oscilan entre 0 y 255. El primer octeto no debe ser 127 y debe ser menor que 224. |
Miembros de anillo iniciales | Para varios miembros de anillo, especifica el valor inicial de los miembros de anillo del rango. |
Miembros de anillo finales | Para varios miembros de anillo, especifica el valor final de los miembros de anillo del rango. |
Dirección IP inicial | Para varios miembros de anillo, especifica el valor inicial de la dirección IP del rango. |
Dirección IP final | Para varios miembros de anillo, especifica el valor final de la dirección IP del rango. |
Entregue su opinión