Parámetros de la vista Información del dispositivo
La vista
Información del dispositivo
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Identificación | Muestra la información del dispositivo:
|
Estado de fallo mayor/menor | Muestra los valores del estado de fallo mayor y menor:
|
Configurado | Muestra los valores de configuración del conmutador:
|
Pertenece a | Muestra un valor afirmativo o negativo que indica si hay una conexión de E/S. |
Identidad de dispositivo | Muestra Coincidencia o Desigualdad , para indicar si el dispositivo físico cumple o no con las especificaciones de la vista Información general .Este parámetro no tiene en cuenta las selecciones de Codificación electrónica ni de Revisión menor para el dispositivo, tal como se especifican en la vista Información general . Para que exista una coincidencia, se deben dar las siguientes condiciones:
|
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Restablecer dispositivo | Inicia una operación de restablecimiento (ciclo de apagado y encendido) con el archivo de configuración actual. Consejo : Puede que aparezca el cuadro de diálogo Confirmación de contraseña . |
Entregue su opinión