Ordenar miembros de anillo
Ordene los miembros del anillo por dirección IP o la dirección MAC. Estas columnas están marcadas con el icono de flecha (
u
).
Para ordenar los miembros de anillo en orden ascendente y descendente
- En la ficha del dispositivo, expandaAnillo de nivel de dispositivoy, a continuación, expandaAnillo X.
- SeleccioneMiembros.
- En la vistaMiembros, seleccione la flecha del encabezado de la columnaDirección IPoDirección MACpara alternar entre orden ascendente y descendente.
Entregue su opinión