Habilitar sincronización de hora

Utilice la vista
Configuración de sincronización de hora
para habilitar la sincronización de hora para el conmutador.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
Para habilitar la sincronización de hora
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Configuración de sincronización de hora
    .
  2. En la vista
    Configuración de sincronización de hora
    , seleccione el tipo de reloj y, a continuación, configure los parámetros resultantes.
  3. Active la casilla de verificación del puerto en el que desea habilitar la sincronización de hora y, a continuación, seleccione
    Establecer
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal