Un tiempo de vibración diferente de cero requiere un valor de evento también diferente de cero y viceversa

Para la detección de vibración, si introduce un valor distinto de cero en la columna
N.º de eventos
de cualquier punto, también deberá introducir un valor distinto de cero en la columna
Tiempo
. Si introduce un valor distinto de cero en la columna
Tiempo
de cualquier punto, también deberá introducir un valor distinto de cero en la columna
N.º de eventos
correspondiente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal