Valor por debajo del rango

Se produce una de estas condiciones de error:
Condición
Solución
Valor de filtro digital de CanalX por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = 0.
Introduzca un valor mayor que 0.
Valor de fallo de usuario de CanalX por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = -32.768.
Introduzca un valor mayor que -32.768.
Valor RTS por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = 'yy'.
Introduzca un valor mayor que el valor mínimo.
Valor definido por el usuario del programa de CanalX por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = -32.768.
Introduzca un valor mayor que -32.768.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal