Valor por encima del rango
Se produce una de estas condiciones de error:
Condición | Solución |
|---|---|
Valor de RTS por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 'yy'. | Introduzca un valor inferior al valor máximo permitido. |
Valor de filtro digital de CanalX por encima del rango. | Introduzca un valor menor que 20.099 ms. |
Valor de fallo de usuario de CanalX por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 32.767. | Introduzca un valor menor que 32.767. |
Valor de límite de régimen de CanalX por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 32.767. | Introduzca un valor menor que 32.767. |
Valor definido por el usuario del programa de CanalX por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 32.767. | Introduzca un valor menor que 32.767. |
Entregue su opinión