Valor no válido
Se produce una de estas condiciones de error:
- Valor del filtro del módulo (-3 dB) no válido.Compruebe que el valor de la etiqueta del controlador sea correcto:Valor de filtroValor de etiqueta de controlador10 Hz050 Hz160 Hz2100 Hz3250 Hz41.000 Hz5
- Valor del rango de entrada de CanalX no válido.Compruebe que el valor de la etiqueta del controlador sea correcto:RangoValor de etiqueta de controlador-10 V a 10 V00 V a 5 V10 V a 10 V20 mA a 20 mA3
- Valor del rango de salida de CanalX no válido.Compruebe que el valor de la etiqueta del controlador sea correcto:RangoValor de etiqueta de controlador-10 V a 10 V00 mA a 20 mA1
Entregue su opinión