Valor de rampa de CanalX demasiado grande
Se produce una de estas condiciones:
Condición | Solución |
|---|---|
El valor de alarma de régimen de CanalX es demasiado grande. | Introduzca un valor inferior o igual que ((Ingeniería alta – Ingeniería baja) * 2.1). |
El valor del régimen en rampa de CanalX es demasiado grande. | Introduzca un valor inferior o igual que ((Ingeniería alta – Ingeniería baja) * 2.1). |
Entregue su opinión