Parámetros de la vista Entradas

CONSEJO:
En el modo de entrada de seguridad
Equivalente
, los canales en pareja tienen el mismo valor de configuración (el Canal 1 sigue al Canal 0 y el Canal 3 sigue al Canal 2).
Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal a la que se aplica la configuración.
Modo de punto
Especifica el modo de entrada de punto para cada canal. Los valores válidos son:
  • No utilizado
    (predeterminado)
  • Seguridad
  • Estándar
Modo de punto
aparece sombreado en las siguientes condiciones:
  • Modo Ejecución
  • Modo Protegido de seguridad del proyecto
  • Tipo
    =
    Equivalente
Rango
Especifica el rango de entrada para cada canal. Los valores válidos son:
  • De -10 a 10 V
  • De 0 a 5 V
  • De 0 a 10 V
  • De -5 a 5 V
  • De 4 a 20 mA
    (predeterminado)
  • 0-20 mA
  • Tacómetro
    (solo disponible cuando
    Datos de salida
    =
    Seguridad - Tacómetro
    ).
Rango
aparece sombreado en las siguientes condiciones:
  • Modo Ejecución
  • Modo Protegido de seguridad del proyecto
  • Tipo
    =
    Equivalente
  • Modo de punto
    =
    No utilizado
Filtrar
Especifica las opciones de filtro para cada canal de entrada. Los valores válidos son:
  • 1 Hz
    (predeterminado)
  • 5 Hz
  • 10 Hz
  • 50 Hz
Filtrar
aparece sombreado en las siguientes condiciones:
  • Modo Ejecución
  • Modo Protegido de seguridad del proyecto
  • Tipo
    =
    Equivalente
  • Modo de punto
    =
    No utilizado
Ingeniería alta
Especifica el valor de ingeniería alta de cada canal. Los valores válidos oscilan entre -30.000 y 30.000 (unidades de ingeniería). El valor predeterminado es:
  • 1.000
    (
    Rango
    =
    Tacómetro
    )
  • 10.000
    (
    Rango
    ≠
    Tacómetro
    )
Ingeniería alta
aparece sombreado en las siguientes condiciones:
  • Modo Ejecución
  • Modo Protegido de seguridad del proyecto
  • Tipo
    =
    Equivalente
  • Modo de punto
    =
    No utilizado
Consejo: Los valores de alarma deben escalarse a las unidades de ingeniería definidas en la vista
Entradas
.
Ingeniería baja
Especifica el valor de ingeniería baja de cada canal. Los valores válidos oscilan entre -30.000 y 30.000 (unidades de ingeniería). El valor predeterminado es 0 cuando cambia el valor de
Rango
.
Ingeniería baja
aparece sombreado en las siguientes condiciones:
  • Modo Ejecución
  • Modo Protegido de seguridad del proyecto
  • Tipo
    =
    Equivalente
  • Modo de punto
    =
    No utilizado
Consejo: Los valores de alarma deben escalarse a las unidades de ingeniería definidas en la vista
Entradas
.
Fuente de alimentación del sensor
Especifica cómo se alimenta cada sensor. Los valores válidos son:
  • Externo
  • Módulo
Consejo: Seleccione
Módulo
para suministrar alimentación a los sensores conectados al dispositivo de entrada analógica de Point Guard. Esto permite que el dispositivo detecte una pérdida de potencia del sensor.
IMPORTANTE: Cuando se configura un canal para la alimentación del sensor del
Módulo
, se ejecuta un diagnóstico de potencia del sensor en el canal durante el encendido para asegurarse de que el sensor está operativo y de que consume corriente dentro del intervalo de medio segundo de la prueba. La prueba también comprueba que el canal no esté por encima o por debajo de la corriente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal