Parámetros de la vista Alarmas
Los parámetros de esta vista
aparece sombreado en las siguientes condiciones:
- Modo Ejecución
- Modo Protegido de seguridad del proyecto
- Modo de punto=No utilizado
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar alarmas Alto alto y Bajo bajo | Habilita o deshabilita las alarmas de proceso Alto alto y Bajo bajo para el canal individual activando o desactivando la casilla. |
Alto alto | Establece el punto de activación de la alarma Alto alto. Los valores válidos oscilan entre -32768 y 32767. El valor predeterminado es 32767. El valor Alto alto debe ser igual o mayor que el valor Alto . |
Bajo bajo | Establece el punto de activación de la alarma Bajo bajo. Los valores válidos oscilan entre -32768 y 32767. El valor predeterminado es 0. El valor Bajo bajo debe ser igual o menor que el valor Bajo . |
Banda muerta Alto alto y Bajo bajo | Especifica el valor donde una alarma Alto alto o Bajo bajo, una vez establecida, no se deshabilita mientras el valor de entrada permanezca dentro del rango de banda muerta del punto de activación de la alarma. La banda muerta evita que la alarma se active y se desactive si el valor de proceso se acerca al umbral de la alarma. Los valores válidos oscilan entre 0 y 32767. El valor predeterminado es 0. |
Habilitar alarmas Alto y Bajo | Habilita o deshabilita las alarmas de proceso Alto y Bajo para el canal individual activando o desactivando la casilla. |
Alto | Establece el punto de activación de la alarma Alto. Los valores válidos oscilan entre -32768 y 32767. El valor predeterminado es 32767. El valor Alto debe ser mayor que el valor Bajo . |
Bajo | Establece el punto de activación de la alarma Bajo. Los valores válidos oscilan entre -32768 y 32767. El valor predeterminado es 0. El valor Bajo debe ser mayor que el valor Bajo bajo . |
Banda muerta Alto y Bajo | Especifica el valor donde una alarma Alto o Bajo, una vez establecida, no se deshabilita mientras el valor de entrada permanezca dentro del rango de banda muerta del punto de activación de la alarma. La banda muerta evita que la alarma se active y se desactive si el valor de proceso se acerca al umbral de la alarma. Los valores válidos oscilan entre 0 y 32767. El valor predeterminado es 0. |
Entregue su opinión