Vista de Quick Connect

La función Quick Connect permite que el dispositivo realice el proceso de puesta en marcha con mayor rapidez, especialmente la comunicación EtherNet/IP. Utilice esta vista para activar o desactivar la función Quick Connect.

Quick Connect activado

Quick Connect se activa la primera vez que se establece una conexión. Una vez activada, la función Quick Connect configura automáticamente todos los puertos Ethernet en:
  • Velocidad = 100 Mbps
  • Dúplex = Completo
  • Negociación automática = Desactivada
  • Detección automática de cable cruzado (Auto-MDIX) = Desactivada
Si configura BootP o DHCP, Quick Connect cambia la configuración a manual y conserva la dirección IP actual.
DANGER:
Interrupción de la conexión potencial. Cuando Quick Connect funciona, los intercambios de datos de E/S ocurren antes de que se complete la detección de direcciones IP duplicadas. Las direcciones IP duplicadas interrumpen las conexiones con este dispositivo. Es posible que se interrumpan las conexiones con el nodo de direcciones duplicadas.

Quick Connect desactivado

Al desactivar la función Quick Connect, todos los puertos Ethernet se configuran automáticamente en:
  • Detección automática de cable cruzado (Auto-MDIX) = Activada
Para restablecer los puertos Ethernet para la negociación automática o la solicitud de la dirección IP a DHCP, realice una de las siguientes acciones según sea necesario:
  • Cambie la configuración en la página web del dispositivo.
  • Cambie la configuración en el software host.
  • Restablezca los valores de fábrica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal