Parámetros de la vista Puntos
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Indica el punto al que se aplica esta configuración. |
Retardo de fallo | Especifica el límite de retardo de fallo entre 0 ms y 255 ms. El valor predeterminado es 80 ms. Este parámetro no está disponible en los modos Ejecución y Ejecución remota. |
Dirección de datos | Especifica la dirección de los datos. Los valores válidos de cada canal son:
Este parámetro no está disponible en los modos Ejecución y Ejecución remota. |
Habilitar servidor web | Habilita el servidor web. Este parámetro no está disponible en los modos Ejecución y Ejecución remota. |
Habilitar notificación de fallos de alimentación del grupo de salida | Habilita la notificación de fallos de alimentación. Este parámetro no está disponible en los modos Ejecución y Ejecución remota. |
Habilitar fallo de grupo de salida | Habilita el fallo de grupo de salida cuando la fuente de alimentación del actuador no está disponible. Este parámetro no está disponible en los modos Ejecución y Ejecución remota. |
Habilitar reinicio automático de la salida digital | Habilita el dispositivo para reiniciar automáticamente una salida digital. Este parámetro no está disponible en los modos Ejecución y Ejecución remota. |
CONSEJO:
Si se cumplen todas las condiciones siguientes, al seleccionar
Aplicar
o Aceptar
se envía automáticamente la información al controlador. A continuación, el controlador intenta enviar la información al dispositivo si la conexión del dispositivo no está inhibida.- Está en línea en el modo Programa, Programa remoto o Ejecución remota.
- Este controlador es el controlador propietario.
- Cambió la configuración del dispositivo en el software.
Entregue su opinión