Parámetros del Asistente de calibración (dispositivos de entrada)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Calibrar
Identifica los canales que se van a calibrar.
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y el Modo ejecución remota.
Rango de calibración
Indica el rango de calibración.
Estado de calibración
Indica el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Calibrar los canales en grupos
Calibrar los canales uno a uno
Calibrar los canales como un grupo o uno a uno.
Referencia baja/alta
Indica el tipo de calibración.
  • Referencia baja: Calibra en un punto bajo de calibración.
  • Referencia alta: Calibra en un punto alto de calibración.
Dependiendo del modo de calibración (baja o alta), debe conectar el origen de entrada al dispositivo. El dispositivo lee este valor y realiza la calibración.
Los orígenes de entrada de referencia baja y de referencia alta son diferentes para cada tipo de dispositivo, como se muestra en Valores de referencia bajo/alto.
Estado
Muestra los resultados del proceso de calibración como
OK
o
Error
.
Reintentar
Vuelve a iniciar el proceso de calibración para los canales que no se calibraron correctamente.
Este parámetro está disponible si falla el proceso de calibración para uno o más canales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal