Parámetros de la vista Calibración (dispositivos de termopar)
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Indica el canal al que se aplica la configuración. |
Rango de calibración (Termopar, Entrada) | Indica el rango de calibración como 0 mV a 78,125 mV . |
Estado de calibración | Indica el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
|
Iniciar calibración | Inicia el proceso de calibración mientras esté en línea. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y el Modo ejecución remota. |
Entregue su opinión