Parámetros de la vista Calibración (dispositivos de entrada)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Rango de calibración
(Voltaje y corriente)
Indica el rango de calibración de la forma siguiente:
  • 0 V a 10 V
  • De -10 V a 10 V
    (se debe aplicar 0 V para baja escala)
  • 0 V a 5 V
  • De -5 V a 5 V
    (se debe aplicar 0 V para baja escala)
  • 0 mA a 20 mA
  • De 4 mA a 20 mA
    (predeterminado)
Estado de calibración
Indica el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Iniciar calibración
Inicia el proceso de calibración mientras esté en línea.
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y el Modo ejecución remota.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal