Parámetros de la vista Alarmas

La vista
Alarmas
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar todas las alarmas
Evita que el dispositivo genere una de las cuatro alarmas de proceso (LL, L, H y HH) o la alarma de régimen, e impide el acceso a cualquiera de las propiedades de configuración de alarmas.
Límite alto alto
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. HHAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada supera este límite.
Límite alto
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. HAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada supera este límite.
Límite bajo
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. LAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada cae por debajo de este límite. El límite de alarma baja debe ser mayor o igual que el límite bajo bajo, pero menor que el límite alto.
Límite bajo bajo
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. LLAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada cae por debajo de este límite. El límite de alarma baja debe ser mayor o igual que el límite bajo bajo, pero menor que el límite alto.
Banda muerta
Permite que los bits de estado de la alarma de proceso permanezcan establecidos (aunque la condición de la alarma haya desaparecido), siempre y cuando los datos de canal estén dentro de los signos más y menos de valor de banda muerta de la alarma de proceso. Este valor de
Banda muerta
se especifica en
Unidades de ingeniería
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal