Establecer el número de red de seguridad
- Elija el formato del número de red de seguridad:
- Basado en el tiempo. El número de red de seguridad se genera a partir de la fecha y hora de creación (al milisegundo) del dispositivo. Si elige este formato, seleccioneGenerarpara generar el número.
- Manual. Introduzca un número del 1 al 9999, por tipo de red. Una vez que haya elegido el formato, el número de red de seguridad aparecerá en el campoNúmero.
- SeleccioneCopiarpara copiar el número de red de seguridad en el portapapeles.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión