Cuadro de diálogo Confirmación de irregularidad

La conexión al dispositivo se ha deshabilitado debido a un cambio en:
  • Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI)
  • Codificación electrónica
  • Revisión menor
  • Definición del dispositivo
  • Configuración del dispositivo
  • Inhibir la conexión del dispositivo
  • Tipo de entrada
  • Activación de entrada
Aplique el cambio:
  • Seleccione
    Sí
    . La conexión del dispositivo se interrumpió para aplicar el cambio. Si se selecciona la opción Inhibir, la conexión se inhibe.
  • Seleccione
    No
    para volver a la sesión de edición anterior (todos los cambios de perfil están pendientes).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal