Se ha superado el tiempo de espera del mensaje solicitado

Este mensaje de error aparece cuando se produce un error de comunicación.
Para actualizar los datos que se muestran en el cuadro de diálogo
  1. Verifique la conectividad física al dispositivo.
  2. En el cuadro de diálogo Diagnóstico, seleccione
    Reintentar la comunicación
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal