Parámetros de Diagnóstico de Puntoxx

Diagnóstico de Puntoxx
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Valor
Fallo por cortocircuito
Muestra si hay algún fallo por cortocircuito o por sobrecorriente de salida en el punto.
  • Ninguno
  • Presente
Sello de hora del último fallo por cortocircuito
Muestra el sello de hora del último cortocircuito de salida o fallo de sobrecorriente en formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
  • UTC-00:00 = Zona horaria
Una hora válida o
Ninguna
si no hay ninguna hora de evento registrada.
Fallo sin carga
Muestra si hay un fallo sin carga presente en el canal.
Los fallos sin carga se producen cuando un cableado de señal se desconecta del canal de terminales del dispositivo de salida o cuando el bloque de terminales extraíble (RTB) se extrae del dispositivo.
  • Ninguno
  • Presente
Sello de hora del último fallo sin carga
Muestra el sello de hora del último fallo sin carga con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
  • UTC-00:00 = Zona horaria
Una hora válida o
Ninguna
si no hay ninguna hora de evento registrada.
Potencia de campo
Muestra si hay potencia de campo presente en el punto.
  • Ninguno
  • Presente
Sello de hora de activación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
  • UTC-00:00 = Zona horaria
Una hora válida o
Ninguna
si no hay ninguna hora de evento registrada.
Sello de hora de desactivación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
  • UTC-00:00 = Zona horaria
Una hora válida o
Ninguna
si no hay ninguna hora de evento registrada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal