Diagnosticar un problema con un dispositivo

Utilice
Diagnóstico de dispositivo
para diagnosticar un problema. Diagnóstico está deshabilitado cuando:
  • Trabaja fuera de línea.
  • Hay una desigualdad de identidad.
Para diagnosticar un problema con un dispositivo
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Información del dispositivo
    .
  2. En la vista
    Información de dispositivo
    , seleccione
    Diagnóstico
    .
  3. En
    Diagnóstico de dispositivo
    , consulte el diagnóstico del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal