Diagnosticar un problema con un punto de salida
Diagnostique estos problemas en la vista
Puntos
:- Si existe un fallo por cortocircuito.
- Si existe un fallo sin carga.
Para diagnosticar un problema con un punto de salida
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, en la columnaDiagnósticodel punto, seleccione
. - EnDiagnóstico de Puntoxx, consulte el diagnóstico del punto.
Entregue su opinión