Loading
Comunicado de prensa | Marzo, 2025

Rockwell Automation revoluciona el control de motores con el arrancador electrónico de motores M100 más inteligente y seguro

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Arrancador de motor electrónico M100

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy el lanzamiento del arrancador electrónico de motores M100, con el que las organizaciones industriales pueden simplificar el cableado de paneles y reducir las complejidades relacionadas con los componentes y la ingeniería con avanzadas soluciones de seguridad funcional y capacidades de arranque de motores más sofisticadas.

Los arrancadores de motores tradicionales de Rockwell proporcionan una base sólida para soluciones de control de motores personalizables que incluyen arranque, paro y protección de motores. Continuando este legado, el nuevo arrancador electrónico de motores M100 se integra de manera transparente en configuraciones de control inteligente de motores, lo que aumenta la productividad y reduce al mínimo el tiempo improductivo. Sirve como una opción eficaz en cuanto a costos que emplea el espacio de forma eficiente con una amplia gama de características diseñadas para mejorar el rendimiento en varias aplicaciones. En particular, el M100 incorpora la tecnología de conmutación Point-on-Wave (POW).

El nuevo arrancador electrónico de motores M100 admite Zero Stacking sin reducción del régimen nominal hasta 55C, lo que ofrece flexibilidad en la instalación sin comprometer el rendimiento. Los bloques de terminales extraíbles, disponibles en las variantes de tornillo y de encaje a presión, aportan comodidad y adaptabilidad. El M100 también admite capacidades de conexión directa a la línea (DOL), de inversión de rotación y de seguridad en el mismo factor de formato, lo que demuestra su flexibilidad para uso en varios escenarios de funcionamiento.

“Nuestro arrancador electrónico de motores M100 constituye un importante paso adelante en la tecnología de arranque de motores y la cartera de control de motores de Rockwell”, expresó Bill Meindl, gerente comercial de componentes industriales de Rockwell Automation. “Sus características avanzadas, incluida la tecnología de conmutación Point-on-Wave, aumentan considerablemente la productividad a la vez que reducen al mínimo el valioso espacio en el panel, lo que ofrece una poderosa solución que se alinea con los cambios en las necesidades de la industria”.

Las características incorporadas, como la protección electrónica contra sobrecarga, la detección de pérdida de fase, el monitoreo de desequilibrio de fases y la detección de contactos fundidos, contribuyen a ofrecer una red de seguridad completa, lo que convierte al M100 en un activo muy valioso en operaciones críticas. Además, con la importancia cada vez mayor de la seguridad funcional para los usuarios finales, el M100 representa una expansión de la cartera de arranque de motores que ahora incluye modelos con certificación SIL3, lo que proporciona mayor tranquilidad y conformidad con estrictos estándares de seguridad.

Obtenga más información sobre el arrancador electrónico de motores M100 en el sitio web de Rockwell o comuníquese con el distribuidor correspondiente a su localidad.

Publicado 31 de marzo de 2025

 

Acerca de Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Líder de comunicaciones y relaciones públicas, América Latina
Conectar:

Noticias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left M100: Un arrancador electrónico de motores más inteligente y seguro
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose